This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:使用 INA826 实现全差分输入处理

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535033/ina826-fully-differential-input-handling-with-ina826

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

主题: 帮助了解 使用 INA826 实现 0mV 至 42mV 输入信号的 AFE 设计和仿真

尊敬的 TI 团队:

我目前正在设计一个模拟前端 (AFE)、用于连接中的低电平模拟输入信号 0 到 42mV (温度传感器差分输出 (UHI 和 Uz)) 我需要输出摆动 0V 至 2.5V  

我将尝试使用对此进行仿真 TINA-TI 基于 INA826 参考仿真文件 可在您的网站上找到。 但是、  在仿真中、我无法实现与 0mV–42mV 输入相对应的所需的 0V–2.5V 输出范围。

您能帮助我在仿真中解决这个问题吗? 此外、我想确认是否 INA826 是精确处理此低电平输入信号的适当选择、或者您是否会推荐更合适的替代方案。

期待您的指导和支持。

此致、
马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、  

    您能否分享 您尝试用于测试条件的 TINA 仿真? 您是否修改了电源电压、基准电压或增益设置? 您看到的是多大输出电压?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的答复。

    我尝试了几种配置、但很遗憾、我无法获得预期的结果。

    我将共享用于测试的 TINA 仿真文件:
    文件: sbom471 (1)--tuning-TI.TSC

    注意: 我对 AFE 设计相对较新、尤其是涉及小输入信号的设计。

    e2e.ti.com/.../sbom471-_2800_1_29002D002D00_tuning_2D00_TI.TSC

    此致、
    Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、  

    我对您的原理图进行了如下所示的调整、并重新上传了 TINA 仿真。 如果您需要进行其他调整来更好地适应您的应用、请告知我。  

    • 基准电压移至 GND。 基准电压将使您的输出信号发生变化、因此如果您需要 0V 至 2.5V 的输出、基准电压必须为 0V。  
    • 已调整输入信号范围以匹配您列出的条件。 我更改为方波以更好地可视化、但这可以改变回任何波形形状。 输入条件规定为 0-42mV。 输入信号源需要偏移 21mV 和振幅 21mV、以便仿真显示 0mV 至 42mV 的波形。  
    • 输出现在显示的输出范围为 0V 至 2.44V。  

    e2e.ti.com/.../sbom471-_2800_1_29002D002D00_tuning_2D00_TI_2D00_edits.TSC

    请注意、根据您的输入共模范围、基准电压和电源电压、输出摆幅限制也会发生变化。 TINA 模型中未显示此行为、可以通过 模拟工程师计算器进行计算。 根据原理图中所示的电流条件、0V 至 2.5V 的输出范围应与 INA826 搭配使用。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley