This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HS-COMPARATOR-EVM:LMH7324

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HS-COMPARATOR-EVM, LMH7324, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535093/hs-comparator-evm-lmh7324

部件号:HS-COMPARATOR-EVM
主题中讨论的其他器件:LMH7324TLV3601

工具/软件:

你(们)好  

我们正在为新项目寻找低于规格的高速电压比较器。 我们已经检查了 LMH7324、但它具有 RSPECL 输出、不适合我们的应用。

您能为该应用推荐合适的器件吗? 如果没有、您能提出任何解决方案建议吗?

器件规格-

1,输出类型 — TTL/CMOS — 单端(最大值高达 3.3V)

2.电源 — 双电源输入电源 (≥5.5V ) ,输出电源(≥3.3V)

3,传播延迟 — ≤  700ps

4.输入信号频率 — 高达 100MHz  (脉冲输入 —  0V 至 5V)

5.上升/下降时间 — ≤ 1ns

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    目前、我们没有任何具有全摆幅推挽输出的亚纳秒级比较器。 在这些速度下、输出将为 LVDS 或 ECL/CML 差分。

    以亚纳秒级时间摆动伏特变得困难 (dv/dt)。 优先选择减小摆幅输出。

    您最接近的是 TLV3601 系列、传播延迟为 2.5ns。 在这些速度下、任何 P-P 输出都没有单独的电源、因此必须衰减输出(简单的电阻分压器)、或衰减输入并使用 3.3V 电源。

    什么是应用程序? 在这些输入电平下、简单的逻辑门可能更合适。