This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6514:最小 (0dB) 净增益

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525566/lmh6514-minimum-0db-net-gain

器件型号:LMH6514

工具/软件:

您好:

我正在寻求帮助了解此放大器的功能。

如果我理解正确、该部分将首先放大信号(增益由内部+外部负载决定)、然后使这个放大的信号衰减 6dB 阶跃。  流经负载的电流为 0.1A/V  我相信图 18 显示了这种关系。 但是、该图的外部阻值为~40 欧姆。  

我想知道的是放大器在单位增益下是否稳定。能否 将其用作具有 6dB 步长的衰减器。 输出阻抗是否有下限?  或者、是否有类似的产品专为此目的而设计?

另外、数据表通常列出的内部负载为 200/400 欧姆、但电气特性表列出的内部负载为 186/370。 200/400 欧姆的值是否刚刚四舍五入?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    问得好、让我为您解决这个问题。

    如果我在这方面工作、并在下周得到您的回复、这是否没问题?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,这是不可能的。 再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    好!  我会在有更多内容可供分享时更新您。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答我自己的问题、以防他人遇到问题:

    单位增益(或至少非常接近)看起来是稳定的。 尽管我的测试并不严格、但频率内容看起来很好、信号强度符合预期。  

    但是、 由于我需要驱动差分放大器、这最终对我的应用来说不切实际。 所需的反馈电阻值最终非常低。

    无法回答不匹配的内部阻抗值。 我仍然假设公布的值只是近似值。