This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:具有关断功能的 S 模型

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534609/opa320-s-model-with-shutdown-function

器件型号:OPA320

工具/软件:

尊敬的运放 技术支持:

关断 OPA320S 时、如果仍向输入施加信号、是否可以正常工作。
在绝对最大额定值中、如果没有电流限制、则输入最高可达 VCC、但关断功能是否存在任何限制?

此致。
Yuyama Hiroaki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san 你好、

    关闭 OPA320S 时、如果仍对输入应用信号、是否没关系。

    是的

    但是关闭功能是否有任何限制?

    关断会关闭输出引脚和内部偏置发生器。 当输入和输出处于电源范围内时、没有输入或输出电流流动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ron-san、

    感谢您的技术支持。
    我知道、即使在关断状态下、输入信号也可施加到 VCC 上。
    而且、我知道、即使在关断模式下施加输入、漏电流也不会增加。
    我会向客户推荐您的建议。

    此致。
    Yuyama Hiroaki