This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:运算放大器的输入电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534512/opa365-q1-input-voltage-of-opamp

器件型号:OPA365-Q1

工具/软件:

OPA365AQDBVRQ1 进行比较

在特定条件下、在运算放大器的输入端子处、电压为+9V 或–9V

输入端具有 1.85M Ω 电阻、这会将电流限制在约 500uA 以下

有外部二极管连接到钳位+9 V 或–9 V ,如果运算放大器内部引脚 Doide 可以钳制电压可以去除外部 Doide 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vivek Shet、

    如 OPA365-Q1 数据表的绝对最大额定值中所述、输入引脚可承受的电流小于 500uA。 我确实有一些问题、然后我们才能就外部二极管的要求、

     如果器件需要更大的电流、上述节点处的+9V 或–9V 是否会折返?

     节点处±9V 是否为重复事件? 如果是、可以断言的持续时间是多久?

    谢谢
    Vikas J