This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1311, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533589/amc3301-amc3301

部件号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC1311ISO224

工具/软件:

尊敬的团队:

我想测量 0 到 20mA 的电流,需要一个隔离放大器。 我可以使用 AMC3301 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    是、您可以测量 0 至 20mA、以使用 AMC3301 进行电流检测。 为此、您需要将分流电阻器与电流路径串联。  

    您还可以使用其他更专用的电流检测应用、例如 AMC13xx 系列。  

    此致、

    Gustavo Fonseca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gustavo Fonseca:

    感谢您的答复。

    希望 AMC3301 能够测量交流/直流电流?

    实际上、我需要从 10 个通道测量 0 至 20mA 的电流->(AMC3301 –10nos)->具有内置 ADC 的 MCU。 (采样率 20s/s)。 希望这将起作用。

    任何其他建议/部件号?

    其次、任何可配置为测量 0-10VDC 或 0-20mA 电流的隔离放大器。? 请建议器件型号

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    是的、它可以测量交流或直流电流。

    如果您已经将 MCU 与 ADC 配合使用、AMC3301 也可以用作放大器。

    如果您想获得其他建议:

    AMC3300 工作、并且它具有+–1V 差分、因此它可以提高分流电阻器的灵活性。  

    如果您不需要 DC/DC 转换器、AMC1311 将正常工作。

    最后、如果您要测量 0-10VDC、则可以使用 ISO224、其输入范围为+–12V。

    希望这对您有所帮助、

    Gustavo Fonseca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gustavo Fonseca:

    感谢您的建议。

    此致