This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-N:有效状态查询

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535845/lm2904-n-active-status-inquiry

器件型号:LM2904-N
主题中讨论的其他器件:LM2904LM2904B

工具/软件:

您好团队、  

我们正在研究 ECU 的升级。

在现有设计 BOM 中、  可提供 OP-AMP LM2904MNOPB。 能否请您确认此器件的可用性和生命周期。  

另请确认

1. LM2904MNOPB 和 LM2904M/NOPB 之间的区别。  

2、LM2904M/NOPB 的预期生命周期  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号 LM2904MNOPB 不存在。 显然,一些软件不支持/字符。

    该器件处于运行状态。 请参阅 产品生命周期。 (LM2904 DR 或 LM2904B IDR 的成本会更低。) ‍‍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharanivasan:

    Clemens 是正确的、没有“LM2904MNOPB",“,但、但有一个 LM2904M/NOPB处于 活动状态。 如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Alex Curtis