This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:监控电流具有几 mA 的轻微偏差

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535535/ina226-the-monitored-current-has-a-slight-deviation-of-a-few-ma

器件型号:INA226

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们使用 INA226 来监控电流、并发现即使没有电流流经(IN+中没有电源)、也有数据、其值范围为几 mA、并且值 不断变化。  在测量 1A、2A、3A 等高电流时、可能存在 1 –3mA 的偏差。

原理图如下所示:

我们想 确认此 iuuse 是否正常,以及如何在实际使用中消除它?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    似乎系统上有一些噪音。 如果您希望获得更干净的测量值、则需要增加 INA226 的转换时间和/或均值计算。 这还有助于跟踪噪声源、例如、噪声源可能来自电源或接地。

    这里是 TIPL 视频系列的链接、其中包含一个有关错误的部分。 您可能对电源抑制或共模抑制比误差视频(或其他视频)感兴趣。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html 

    此致、

    Mitch