This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:ESD-HBM 和 CDM (P/N:UA741CDR)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535736/ua741-esd-hbm-and-cdm-p-n-ua741cdr

部件号:UA741

工具/软件:

我正在查找器件型号 UA741CDR 的 ESD 数据 (ESD HBM 和 CDM)。您能提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhiko-San:

    UA741CDR 是旧器件、其 ESD 等级应类似于 LM741、该器件是在 ESD 标准(如 HBM、CDM 和 MM)之前设计的。它没有更强大的 ESD 处理能力。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond