This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:输入电压

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524028/ina219-input-voltage

器件型号:INA219

工具/软件:

您好的团队、

客户在其以下应用中使用 INA219B、分流电阻为 0.05 Ω、电流为 1mA、那么器件能否识别出如此小的输入?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingguo,

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    是的、219 能够在该电流电平下测量压降。 不过、此时误差可能会大幅增加。

    使用 0.05Ω 电阻器时、电流的 1mA 会在分流器上产生 50uV 的压降。 查看数据表中的 EC 表、根据客户将 PGA 设置为的增益、分流电压上会出现几乎相同的失调电压误差量、甚至高达+100uV 的最大值

    因此、虽然器件能够测量 50uV 的值、但可能无法表现出最佳精度。

    我的建议(如果可能)是将分流电阻器的值增加到 0.5Ω、这会使分流器在 1mA 处的压降达到 500uV、并且应该足够高、虽然在该电流电平下仍然会有额外的失调电压误差、但它会低得多。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    我想知道我们对 VCC 纹波有明确的要求吗? 客户发现 VCC (3.3V) 具有 150mV 的纹波、并且 纹波会影响检测精度。

    BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingguo,

    我们对 Vcc 上的纹波电压没有明确的要求。 您要查找的规格是 EC 表中的 PSRR。

    这表明我们的典型 PSRR 为 10uV/V 由于 Vcc 上的纹波为 150mV、这可能会转换为大约 1.5uV 的额外失调电压误差。

    确保在 Vcc 和 GND 之间有足够的旁路电容器应该有助于减轻这种情况。

    Louis