This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:有关最大额定值的问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534281/txu0104-question-about-maximum-ratings

器件型号:TXU0104

工具/软件:

您好:

我使用 TXU0104PWR。 我使用它来转换总线通信线路的电平、在检查波形时发现、由于噪声、某些器件低于–0.5V。

该值超出了数据表中 7.1 绝对最大额定值的范围、但是

它指出:“(2) 如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入电压和输出负电压额定值。“

电流未达到–20mA、因此它在范围内、因此可以这样使用吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    (在嘈杂的环境中,确保 TXU 的电源具有适当的去耦电容器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    我很高兴听到我是对的。

    但是、在我得到制造商的官方回复之前、我似乎无法完成此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想得到制造商的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mika、

    Clemens 的评论是正确的。

    由于输出电流小于 20mA、这应该是可以的。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢你的帮助。
    现在、我们可以继续进行设计。