This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4189:OPA4189 端接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534827/opa4189-opa4189-termination

部件号:OPA4189

工具/软件:

你好

有兴趣购买 OPA4189

来自组件的问题:

  • 该器件可以使用 NiPdAu 端接涂层进行制造?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winsbert:

    该器件可采用 NiPdAu 终止涂层进行制造?

    在下面的材料成分链接中、我目前没有看到 NiPdAu 电镀选项。 引线框合金成分如下所示。 我认为使用了 NiPdAu 涂层。 其他一些斩波运算放大器可能有所不同。 这可能取决于制造地点。  

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=273401&opn=OPA4189IDR

    下面的链接提供了斩波放大器选型。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#2192=Zero%20Drift&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的目的是为具有 NiPdAu 终止周期的大量器件的特殊请求提供指导。 如果能够实现这一点、是否有人或部门可以解决问题并达成协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winsbert:  

    是否有人或部门可以解决问题、如果可以实现这一点、是否可以达成协议?

    我可以问营销工程师,看看这是否可行. 我个人不确定、因为这是当前的默认构建材料。 您谈论的质量是什么、因此我会将询问发布给团队?

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要的金额是 1000 件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winsbert:  

    有人告诉我、NiPdAu 引线框以某种方式在该器件中产生塞贝克效应、这就是它具有不同引线框镀层的原因。

    下面是其他四路斩波放大器选择。  

      

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#480=4&2192=Zero%20Drift&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、温斯伯特、  

    我是 Raymond 指的营销工程师。 让我为可用选项添加更多详细信息。  

    我们的产品系列中有多款具有高性能并使用  NiPdAu 的器件。  查找这些器件有点困难、因为参数工具没有可搜索参数的材料、因此我可以帮助您找到适合您的用例的器件。  
     

    这些情况下最常见的器件是 OPA4180、该器件也是零漂移/斩波器、并且采用 NiPdAu 封装

    我们可以将此对话离线、进一步讨论要求并为您找到最佳解决方案。 此外、如果您想讨论在 NiPdAu 中创建 OPA4189 的可能性、   

    此致、

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、该器件有 V62 还是军用级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winsbert:  

    此器件提供 V62 或军用级器件?

    OPA4189  尚未通过 V62 认证(前缀用于航天级,MIL 级或耐辐射器件的标准微电路图)或 MIL 级合规性。 请与我们的营销工程师沟通,可能是 Cynthia 能够为您提供其他选项。  

    下面的目录链接中列出了航天级运算放大器产品。 目录中可能会列出也可能未列出其他 MIL 级运算放大器。  

    https://www.ti.com/lit/sg/slyt532k/slyt532k.pdf?ts = 1751487659937

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond