This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:输入共模绝对最大值说明

Guru**** 2656075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535400/ina181-input-common-mode-abs-max-clarification

器件型号:INA181

工具/软件:

您好 TI 团队:-)

输入共模的基本定义是 IN+和 IN-的平均电压。

这是否总是正确的? 尤其是在读取“ABS Max“表时?

例如:

  • IN+= 0.0V
  • IN-=–0.4V
  • 输入共模=–0.2V

由于输入共模在可接受的范围内、这种情况是否安全? 或者不安全、因为 IN-超过–0.3V 的绝对最大值?

谢谢!

RB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RB:  

    感谢您发送编修。  

    一般来说、对于放大器是的、您的定义是正确的。 但是、对于 CSA、我们单独为每个输入指定数据表。  

    因此、共模限制适用于这两个引脚。  

    对于上面的示例、将单独评估共模电压、其中 IN+具有 0V 共模电压、IN-具有–400mV 共模电压(违反数据表)。  

    此致、  

    Joe