This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:我们是否有两个 OPA551 并联设计的示例电路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535735/opa551-do-we-have-example-circuit-for-two-opa551-parallel-design

器件型号:OPA551

工具/软件:

您好、TI 人  

我们有两个还是四个 OPA551 并联设计吗? 还是一些用户指南或应用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、玉溪、  

     ×、我们发布了这个出色的文章、其中详细介绍了功率放大器的并联设计:并联 OPA593 高电压、高电流运算放大器以实现 2 μ A 输出电流  

    首先让我说平行并不是非常具有挑战性、但它确实需要更加谨慎才能有效地工作。 链接的文章可以比这篇 E2E 回复更详细地介绍、但 amp1 和 amp2 之间的平衡是最重要的特征之一。 我们在放大器输出之间使用通常称为镇流电阻器的电阻器、这有助于对以输出为基准的误差进行标准化、使单独的放大器看起来更强大。 请注意、该电阻器和各个放大器之间的内部差值始终会产生一些与设计相关的额外功率损耗。 换句话说、2 倍功率放大器并不一定意味着 2 倍的输出负载驱动能力。  

    这里有什么要求?  

    OPA55x 数据表还包括一小部分关于并行设计的内容:

    我希望为 并联实现设计这样的电路。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    我先了解一下数据表。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    您建议我们尝试哪一种设计?

    我们正在构建要测试的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:  

    两者都是合适的设计。 对于两个以上的放大器、我推荐领导者跟随者。 两个并联放大器时、任一选项都没有问题。  

    我个人更喜欢领导者跟随者、因为它往往更易于实施。   

    谢谢、

    Jacob