This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:增加输入电流限值

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535498/opa857-increasing-input-current-limit

器件型号:OPA857

工具/软件:

您好、  

我们能否通过降低芯片增益来增加 TIA 的输入电流限制?  
OPA857 可使用 CTRL 引脚选择增益。 现在增益为 5k、电流限制为 240uA。 如果我想将该限值增加到 1mA 左右、是否可以在 IN 和 OUT 引脚上添加一个外部电阻器或一个并联电容器以降低增益从而增大电流输入限值? 该芯片是否支持该功能?  

请告诉我、谢谢Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrinil:

    是、可以通过在 IN 和 OUT 上添加外部并联电阻来增大电流限制。

    此致

    Anant