This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2084:数据表中"TLE2084IDW&quot 没有电气参数详细信息。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535219/tle2084-electrical-parameters-details-are-not-available-for-tle2084idw-in-datasheet

部件号:TLE2084

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用此器件“TLE2084IDW"。“。 您能否分享“TLE2084IDW"和“和“TLE2084CDW"之间“之间的差异以供我们参考、因为数据表中的“TLE2084IDW"没有“没有电气参数详细信息。

谢谢。

Ajith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajithkumar:

    ]您能否分享“TLE2084IDW"与“与“TLE2084CDW"之间“之间的差异、以供我们参考、因为数据表中的“TLE2084IDW"没有“没有电气参数详细信息。[/报价]

    TLE2084IDW 或 I 指的是–40°C 至 85°C 之间的工业温度额定值。 “C"中“中的后缀是介于 0°C 至 70°C 之间的商业级。 这些差异是相关差异、将根据温度范围指定电气参数。  

    下面的第 13 页列出了 TLE2084IDW 电气规格、请参阅图像(是的,“I"有点“有点难有点难找)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    页码 13 具有  TLE2081I 规格。 我找不到 TLE2084I。

    请检查并告诉我。

    此致、

    Ajith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表具有单独的 TLE2081C/I/M、TLE2082C/I/M 和 TLE2084C/M 规格 TL2084I 未显示在第 2 页的表中。

    据我所见、M 型号已停产。 我想 当时引入了 TL2084I、其温度范围优于 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:  

    除了 Clemens 的评论之外、TL2084I 电气规格可在第 16 页找到。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    此致、

    Ajith。