This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902のサフィックス Ω

Guru**** 2813505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536129/lm2902-lm2902

器件型号:LM2902

工具/软件:

これまで「LM2902D」を使用していましたが、「LM2902BIDR」へ代替を行おうとしています。
現行品との比較をしているのですが、サフィックスが持つ意味を知りたいです。μ s

B:改良された高性能版

D:SOICパッケージ μ s

R:テープ Ω リールタイプ梱包 Ω(Rがない場合はチューブ梱包 Ω)

「I」はどのような意味を持ちますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miho-san、

    [quote userid=“661171" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536129/lm2902-lm2902「i」はどのような意味を持ちますか?

    Q:「I」はどのような意味を持ちますか?μ A
    答:「I」はインダストリアル(工業用)を意味しており、
    対応する動作温度範囲は–40°C~+125°C です。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond