This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:咨询

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2372, TLV2371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535823/tlv2371-inquiry

器件型号:TLV2371
主题中讨论的其他器件:TLV2372

工具/软件:

您好:

我想知道 TS951IDT SO-8 的价格  

但您的系统提供了 TLV2371DR

谢谢  

此致、

元帅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TS951 并非由 TI 制造。 您是否正在寻找替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复

    是的、您是否有与 TS951iDT SO-8(8 针)等效的产品?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TLV2371IDR 可以替代 TS951IDT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但如果是 8 引脚、应该是 TLV2372?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS951IDT 和 TLV2371IDR 具有相同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshal:

    TLV2371 将是 TS951 的出色替代产品! 下表显示了各个器件之间的主要差异、从绿色单元格中可以看到、TLV2371 是多种方面的改进。  

    此致、

    Alex Curtis