This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:基准电压的变化是否会影响 INA241A 的 PSRR?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536507/ina241a-does-changing-of-reference-voltage-affect-the-psrr-of-ina241a

器件型号:INA241A

工具/软件:

以下数据表来自 INA241x。

PSRR 规格是在 VREF = 1V 的条件下提供的  

如果我使用 2.5V 或 3.3V 等不同的基准电压 、
我是否仍可以使用数据表中所述的相同 PSRR 值?
或者 PSRR 是否随基准电压而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seunghun、

    假设您正在驱动 VREF1 和 VREF2 而不使用分频器、则可以使用相同的 PSRR。  此外、我们还有基准电压抑制比、您需要加以研究。  您需要使用的基线是 VS= 5V 和 Vref1、Vref2 = 2.5V 驱动。

    PSRR 条件为 1V 的原因是摆幅低不会对测量产生影响。

    例如、如果您使用的是 6V 电源和 3.3V 的 Vref、则 INA241A3 的失调电压是最坏情况 -->  

    10µV +(0.5µV)* 1.5µV +(3.3-2.5)* 10µV = 0.5µV + 1.2µV +µV = 11.7 这是+/-

    此致、

    Javier