This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关断无法正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536472/ina226-shutdown-not-working

器件型号:INA226

工具/软件:

我的系统依靠电池运行。  为了节省功耗、我们将禁用辅助电源。

这意味着 INA226 在这些引脚上具有以下电压:

VS — 已禁用辅助电源(约 0VDC)

VBUS — 电池电压+(约 4VDC)

不过、当向配置寄存器(位 02 = 0)发送关断命令并验证命令是否已写入时、INA226 工作正常

到寄存器中、INA226 继续消耗几百 UA 的电流。

如果 Vbus 上存在电压但 VS 上没有电压、是否存在问题(文档表明这不是问题)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lance、

    在不打开 VS 的情况下使 VBUS 导通是可以的、但 I2C 仅在 VS 通电时起作用、因此、如果您希望器件处于关断模式、 这仅是为 VS 供电的模式。  

    如果您在启用 VS 的情况下发送该引脚、并且仍然看到电流、请验证是否正在查看流入电源引脚的电流、该电流是在关断模式下应降低的电流。 (根据 VBUS 输入阻抗、您可能仍会看到一些电流流入 VBUS 引脚)。  

    此致、

    Mitch