This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA790B:INA790B 的 TINA-TI SPICE 模型

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA790B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535237/ina790b-tina-ti-spice-model-for-ina790b

器件型号:INA790B
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

是否已经有适用于 INA790B 的 TINA-TI SPICE 模型?

或者、我是否可以使用适合 INA790B 内部放大器并从外部添加分流电阻器的另一个 SPICE 模型?

谢谢、Ludwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    我们还没有 TINA 模型。 同时、 请使用 INA241 模型、搭配使用 0.4m Ω 分流电阻器。 如果需要将理想的输出缓冲器配置为增益>1、则可以包含该缓冲器。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复、

    我的目的是对作为容性负载和补偿 (R_ISO、CF) 的函数的输出行为(稳定性,过冲,稳定时间)进行仿真。 当然、理想缓冲器没有意义。

    因此、我必须等待确定性 INA790B 仿真模型。 您是否有此功能何时可用的指示?

    谢谢、Ludwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ludwin,

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于 7 月 4 日美国假期、我们目前不在办公室。 7 月 7 日、当我们返回星期一时、有人会回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    我明白。 就时间线而言、我没有具体的日期、但由于处理备货、可能会有一些超时。 它一旦发布、就可以从https://www.ti.com/product/INA790B 下载

    此致

    广