This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:请查看原理图 (INA226-Q1)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536290/ina226-q1-please-review-the-schematic-ina226-q1

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA381

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户使用 INA226AQDGSRQ1 制作了原理图、 您能查看这个原理图吗?

这里有更多的问题;

1.如果启用了警报锁存,它是否由软件算法操作? 或硬件算法?

2.如果出现故障, 我应该用软件控制重置它吗? 控制另一个引脚?

(INA381 可使用 RESET 引脚进行复位。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于 7 月 4 日美国假期、我们目前不在办公室。 7 月 7 日、当我们返回星期一时、有人会回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    原理图对我来说很好。 以下是我对您的其他问题的回答:

    1.本设备没有一个 MCU,只有所有的集成电路,所以没有软件/固件。 任何数字逻辑都是通过数字逻辑电路/门完成的、因此我想您问题的答案是硬件。

    2.如果发生故障、而您处于锁存模式、则需要使用软件将警报复位(即读取/写入相关寄存器,如数据表中所述)。

    此致、

    Mitch