This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4872-OPA486 EP:工作电源电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536936/opa4872-ep-operating-supply-voltage

器件型号:EP4872-OPA4872

工具/软件:

您好:

根据 OPA4872-OPA4872 数据表 EP、提到工作电源电压为+/–5V。

该器件是否在单极电压 0V 至 5V 下工作?

多路复用器的输入为 0V 至 3.3V。

谢谢、

Nilesh Karale  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nilesh

    该器件需要最低 7V 的电源电压。 我想补充一点、该 器件以及其他非轨到轨器件不能使用单电源和 0V 输入、因为该器件的输入和输出范围都需要任一电源有一些余量。

    此致、

    Ignacio