This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462 连接

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, XTR300, OPA462, OPA454, LM5155, LM5020, OPA462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536442/opa462-opa462-connection

部件号:OPA462
主题中讨论的其他器件:XTR300、 OPA454、OPA455 、

工具/软件:

您好、

我计划使用 OPA462 来构建 Howland 电路。  我之前使用 XTR300 来设计电流源、但当负载较大时、上升时间很长、因此我将使用 OPA462。  为了方便您使用、我在论坛上提出了一个关于 XTR300 的问题的链接。

XTR300:XTR300 功耗 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

我想知道以下两个问题:

1. 如果要输出±14mA、我可以以±24V 的电压驱动 OPA462、其频率为 5K、负载高达 1.5K。 我进行了 Tina 仿真、结果表明这是可行的、我想确认该设计是否合理。 如果我稍后想以相同的电流驱动更大的负载、我是否只需要增加电源?

2.对于引脚 1、5、8 和 PowerPAD 的连接、我是否可以直接将 1、5、8 连接到地、将 PowerPAD 连接到–24V?

此致、

Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hunzhe:

    [quote userid=“617828" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536442/opa462-opa462-connection  如果要输出±14mA、我是否能够以±24V 的电压驱动 OPA462、其频率为 5K、负载高达 1.5K。[/报价]

    下面我们举例说明。 由于±14mA  * 1.5k Ω= ±21V、因此您可能需要增大电源轨、其中输出电压摆幅受输出驱动器级两端压降的限制。  

    e2e.ti.com/.../OPA462-Howland–14mA –07052025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的答复。  我运行了一个仿真、似乎±24V 电源足以满足我所需的输出吗?

    关于我的第二个问题、我希望你帮助我确认我的理解是否正确。 非常感谢。

    此致、

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我想问一下如何为 OPA462 提供±90V 的电压? 我尝试寻找一些直流/直流转换器、但没有找到任何完全匹配的转换器。

    此致、

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junzhe、  

    对于高压放大器、OPA462、OPA455 和 OPA454 都应该适用于该应用。  

    但是、如果必须使用 AC/DC 或 DC/DC 转换器、可能需要考虑 隔离型反激式推挽式转换器。 您也可以使用电荷泵或 AC/DC +整流器转换器和直流升压转换器来生成+/–90Vdc 或类似的电压轨(例如 LM5020、LM5155)  。  对于医疗应用、必须隔离这些电源系统、或者您可以使用直流电池或超级电容器电池组作为电源(我建议使用锂离子电池作为电池组)。 您正在处理的是医疗应用、其中 必须具有中低功率、电流隔离、良好的调节和安全特性才能满足要求。  

    恒流脉冲应用可能需要使用 Howland 电流泵。 V 转 I 应用手册包括:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf?ts = 1751813583713&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sboa437a/sboa437a.pdf?ts = 1751811855942&ref_url=https%253A%252F%252Fsearch.brave.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sboa436/sboa436.pdf?ts = 1751826871134&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.tij.co.jp/lit/ug/slau502/slau502.pdf?ts = 1722198902909

    如果您使用的是电池供电系统、slau502 可能是最佳选择。  

    BTW、人体肌肉等效阻抗不是纯电阻。 简单的等效 Spice 模型是一个与电容器串联的电阻器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您的回答和建议、这对您有所帮助。

    请您帮助我解决以下问题:

    2.对于引脚 1、5、8 和 PowerPAD 的连接、我是否可以直接将 1、5、8 连接到地、将 PowerPAD 连接到–24V?

    此致、

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junzhe、  

    2. 对于引脚 1、5、8 和 PowerPAD 的连接、我是否可以直接将 1、5、8 连接到地、并将 PowerPAD 连接到–24V?

    OPA462 的散热焊盘应连接到 IC 设计的最高负电源轨。 如果 Vee 为–24Vdc、则散热焊盘应连接到–24Vdc。  

    引脚 1、5 是 IC 的状态引脚、其逻辑电压以 PIN8 或 E/D COM 引脚为基准。  E/D COM 引脚的电压由用户定义、请参阅上面的捕获表。 引脚 1 和引脚 5 的逻辑电压以表定义的 E/D COM 上方为基准。  

    您可以在 OPA462 的电源电压范围内(请参阅上面定义的范围)将引脚 8 (E/D COM) 连接到 GND、但引脚 1 和引脚 5 必须比 E/D COM 的电压基准高高达 5.5Vdc。 和引脚 5 或状态标志是开漏配置、需要使用 10k Ω 电阻器将 E/D COM 引脚上拉至 5Vdc。  

    附件是 OPA462EVM、您可以从 TI 电子商店或 TI 授权分销商处购买。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou175/sbou175.pdf?ts = 1751898933834&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我的理解是、由于我不需要 Flag 引脚 5、因此我将其保持悬空。  由于我使用±80V 电源、因此将引脚 1 E/D com 连接到 GND。 然后、我通过以下电路分压+80V 电源、并将 VF3 连接到 E/D、使 E/D 的电压为 E/D COM +5、满足要求、器件可以工作。  您能否确认我的设计是否正确?

    此致、

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junzhe、  

    将开漏晶体管保持悬空是不可取的。 如果 E/D COM 连接到 GND、则需要按照数据表建议将引脚上拉至 5Vdc。  

    我将我的+80V 电源通过以下电路分配、并将 VF3 连接到 E/D、使 E/D 的电压为 E/D COM +5、满足要求、设备可以工作。

    由于 E/D COM = GND、并且 VF3 以 E/D_COM 或 GND 为基准、因此此逻辑应该起作用并满足数据表的要求。 请将一个 1uF 电容器与 R12 并联以配置 LPF(以滤除 80Vdc 产生的任何高频和纹波电压)。   

    好极了。

    Raymond