This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745A:器件型号之间的差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536205/ina745a-difference-between-the-part-numbers

器件型号:INA745A

工具/软件:

尊敬的团队:

请告知 PINA745AIRELR 和 INA745BIRELR 之间的区别、因为  PINA745AIRELR 器件不可订购 、我们是否可以使用 INA745BIRELR 作为其他上述器件的替代器件。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “P"前“前缀表示预发布器件、即仅用于测试的器件、可能尚不符合最终器件的规格。 使用实际器件、即  INA745BIRELR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于 7 月 4 日美国假期、我们目前不在办公室。 7 月 7 日、当我们返回星期一时、有人会回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushal、

    Clemens 正确、自此器件发布以来、预览版本不再可用。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaushal、

    我刚才注意到您指的是该器件的 A 与 B 版本。 A 版本比 B 版本的精度更高、因此如果您的系统需要 A 版本、则您需要等待它恢复库存。 A 版本仍处于预览状态、因此如果您在完全发布之前订购、它仍将具有“P"。“。

    从功能上讲、这些器件完全兼容、但 A 更准确。

    此致、

    Mitch