This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:Si8931 的增益行为和替换选项

Guru**** 2826145 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536414/amc1351-gain-behavior-and-replacement-options-for-si8931

器件型号:AMC1351

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 AMC1351、它是用于隔离式电压检测应用的 Si8931 (Skyworks) 的潜在替代产品。

在查看 AMC1351 数据表和典型应用电路(请参阅下图)时、我们会遇到以下问题:

问题 1: 增益和输出行为的常见折衷方案

尽管数据表指出 AMC1351 的增益为 0.4V/V、但以下示例显示 IN 引脚上的 0V–5V 输入会产生 2V 差分输出 (OUTP–OUTN)。
乍一看、这似乎不一致、因此我们希望澄清以下几点:

  • 0.4V/V 的增益是否仅指差分输出 (OUTP–OUTN)?

  • 在此配置中、OUTP 和 OUTN 是否始终围绕固定共模电压 (VCMout≈2.5V) 对称摆动?

  • 如果 IN = 5V 时 OUTP−OUTN = 2V、这是否意味着 OUTP≈3.5V 和 OUTN≈1.5V?

问题 2: Si8931 的推荐替代产品

由于 Si8931× 1 μ s 模拟增益和单端输出、因此除了 AMC1351 之外、您是否还建议其他与这些特性非常匹配的 TI 产品?

我们需要的主要特性包括:

  • 增强型隔离

  • 模拟输出

  • 增益= 1V/V(或接近)

  • 单端输出(便于 ADC 连接)

如有任何直接替换或功能替换的建议、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的提问、我可以帮助回答这些问题。  

    0.4V/V 增益是指差分输出。 我认为第 7.3.3 节对模拟输出进行了很好的概述。  

    输出将以 VCM = 1.44V 为中心摆动:

    如果 IN = 5V、则 OUTP-OUTN = 2V、其中:

    OUTP = VCM + 1V = 2.44V

    OUTN = VCM - 1V = 0.44V

    --> OUTP-OUTN = 2.4V-0.44V = 2V

    要推荐 AMC1351 的备选器件、可以考虑更多注意事项是 AMC0311S 或 AMC0330S-Q1。 这些隔离式放大器具有 1V/V 固定增益和单端输出、可提供增强型隔离。 此外、此处还提供了我们一些电压检测增强型隔离放大器的器件比较页面。  

    隔离式放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eva