This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:输出电压等于't 是我想要的电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535686/ina592-the-output-voltage-isn-t-the-voltage-i-want

器件型号:INA592

工具/软件:

我使用 INA592 构建了以下电路。 在 R164 上测得的电压与我的预期值不匹配。 理论上、它应该为 (V/R147)* R164。 问题出在哪里?

此外、我使用 DMM 测量了 R147 左侧的电压:4.85788V、右侧:1.7493V。 但当我直接测量 R147 端子之间的电压时、电压为 2.99992V。 该值与通过减去各个测量值获得的结果不匹配。 这种差异可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongfei:

    在该配置中、传递函数将如下所示:

    Vref =(VOUT-Vsense)* 2 + Vin+

    VIN+将为 Vout*(620.5k/1.6235MEG)(分压器公式)。该术语简化为 0.38219

    现在、我们将得到的传递函数为

    Vref =(VOUT-Vsense)*2 + Vout*(0.38219)

    来得到 Vout 方面的一切值

    Vref - Vout*(0.38219)=(VOUT-Vsense)* 2.

    Vout (1-0.38219)=(VOUT-Vsense Vref)* 2

    Vref =(VOUT-Vsense)* 2/(0.617801)

    Vref =(VOUT-Vsense)* 3.237288

    在这种情况下、输出电压将为 (1.49996-0)* 3.237288 或 4.8558027

    根据您提供的测量结果、如果 R147 右侧电位为 1.7495V、R147 两端压降为 2.99992V、则输出电压为 4.74942

    理想值与测量值之间是否存在偏差?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhongfei、

    此外、我看到 C156 标记为 NC、但不建议将此元件用于放大器。 以下文章介绍了电容器在分立式差分放大器的输入之间的负面影响、但也适用于其他放大器应用。

    https://www.planetanalogue.com/a-closer-look-at-discrete-difference-amplifier-implementation/

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想了解 100mV 差异是如何产生的。 似乎有 2.991uA 的电流流经 R147、所有这些电流都流经 R164。 因此、R164 上生成的电压应为 2.991uA * 620.5K = 1.856V。 不过、R164 的测量电压比此值低 100mV 以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:  

    在测量负载输出电压时、是否测量了 R164 两端的电压? 此外、您能否确认 U24 的输出是什么?  

    此致、
    Ashley