This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA596:GBW 高于 OPA596 的产品

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA596, TLE2142, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531258/opa596-products-with-higher-gbw-than-opa596

器件型号:OPA596
主题中讨论的其他器件: TLE2142OPA593

工具/软件:

您好、

我当时正在考虑使用 OPA596、但我意识到 GBW 是不够的。

您能否推荐符合以下条件的产品?

V+=42V‐48V
V-=连接
增益= 7 倍
BW= 1MHz (max)
压摆率=40V/μ s (max)
如果可能、轨到轨=输入、输出

当前产品为 TLE2142

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie-san:

    您能推荐满足以下条件的产品吗?

    如果 OPA596 无法满足您的需求、 OPA593 将是下一个选择。  

    您要处理的是高达 48V 直流的高压运算放大器、市场上没有很好的选择。  

    TLE2142 的额定电压最高可达 44 V 直流(绝对最大值 额定电压)、并且它在应用要求的低端运行。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    感谢您的支持。

    目前、我们正在考虑使用具有 1 级 OPAMP(满足上述规格)的配置、以取代连接 TLE2142 两级的电路。

    成本是 OPA593 的瓶颈。 如果您能告诉我哪些产品比 OPA593 具有更多的成本优势、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    如果您能告诉我哪些产品比 OPA593 具有更多的成本优势。

    OPA596 与 OPA593 属于同一系列。 您提到上升沿和下降沿太慢。 您使用哪种类型的输入信号? 是什么?

    如果您使用方波、可在 OPA596 之后实现比较器。 请告诉我申请的详细信息。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    感谢您的检查。

    我与客户检查了输入信号。 具有可变上升和下降时间的模拟波形是输入。 因此、比较器很难使用。

    感谢您的支持。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    好的、请告诉我们。  

    此致、

    Raymond