This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:分辨率

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534896/ina3221-resolution

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA4230INA4235

工具/软件:

您好:

我想了解 INA3221 有效分流电压分辨率、包括 VOS、DNL、INL 的误差因子。

考虑到 VOS +/–80uV、INA3221 的有效分辨率为 80uV、对应于 12 位分辨率。 如果客户使用 10m Ω 分流电阻、有效精度为 8mA 或更高。

我的理解正确吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-San、

    失调电压不会直接影响测量分辨率、而是直接影响无需校准即可测量的最小电流。 根据以下各图、分辨率受您的转换和均值计算设置的影响很大:

    如果您正在寻找不同电流电平下更系统级的精度、建议您使用我们的误差计算器工具:

    https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    您可以使用此工具输入您的系统参数并估算系统误差。 请注意、此工具不会考虑所有可能的误差源、但它确实清楚地说明了它使用的误差源。

    您是正确的、对于分流电阻器、80µV μ V(典型值为 40µV μ V)的失调电压对应于 8mA(典型值为 4mA) 的)的失调电压。  

    如需您提供信息、我们有一些您可能感兴趣的较新多通道器件:INA4235 和 INA4230(两个都是 4 通道器件)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 这解决了我的问题。