This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3511:更高电流驱动

Guru**** 2588395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538294/tlv3511-higher-current-drive

器件型号:TLV3511

工具/软件:

您好:

我正在 从 5V 电压为我的 LT1716IS5#PBF 比较器供电。 它无法驱动大于 60uA 的电流。 我需要一个具有轨到轨输出、可支持更高驱动的比较器。 它还驱动 MOSFET 2N7002DW 的栅极。 这是否可以作为替代产品?

TLV3511QDBVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramgopal、

    对我来说、这看起来很好。