This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239A-HBM:EP 器件人体放电模型 (HBM) 分类等级中的 ESD

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA347, SN74AHCT1G14, TLV2371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537528/lm239a-ep-parts-esd-in-human-body-model-hbm-classification

器件型号:LM239A-LM239A-LM29A EP
《主题》中讨论的其他器件:OPA347SN74AHCT1G14、TLE2021-OPA3809-TLV2371 EP 、EP

工具/软件:

这可能引起关注的对象、

 

我想知道以下器件在人体放电模型 (HBM) 分类方面的 ESD 等级是多少:

LM239AMPWREP - LM239A-LM239A-LM621 EP  
OPA347SA/3K - OPA347
SN74AHCT1G14DBVR - SN74AHCT1G14
TLE2021MDREP - TLE2021-MDREP EP
TPS3809K33MDBVREP - TPS3809-TPS3809 EP
TLV2371MDBVRE - TLV2371  

 

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    实际上、您应该将其分解为每个器件的单独请求、因为这些是来自不同产品线(逻辑器件和电源器件)的器件。 这不是一项简单的任务、因为这些设备是早于在线系统的旧设备、需要进行一些数据挖掘。

    我将仅回答此处的放大器器件问题。 您将需要针对其他器件提交单独的帖子。

    由于数据表中未列出这些数字、因此无法保证这些数字。 这些数字仅用于工程指导。

    LM239AMPWREP - LM239A-HBM - 500V EP(保守)。

    OPA347SA/3K - OPA347 -需要更多时间 — 旧器件。

    TLE2021MDREP - TLE2021-HBM — 通过 1kV EP(保守)

    TLV2371MDBVRE - TLV2371 — 通过了 2kV HBM(保守)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,保罗,感谢为我提供的信息! 我一定会在单独的论坛上提交其他部分。 再次感谢!