This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:25°C 时的精度

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535238/ina229-accuracy-at-25-degree-c

器件型号:INA229

工具/软件:

尊敬的团队:  

我观察的是 INA229、好像使用了 20 位 ADC 和零漂移、准确度应该非常好。  

DS 中提到、整个温度范围内的最大值为 0.5%。  

如果我可以将器件固定在 25°C、那么最大误差是多少?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    以下是我们的误差计算器工具的链接: https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    您可以使用此工具输入您的系统参数并估算系统误差。 请注意、此工具不会考虑所有可能的误差源、但它确实清楚地说明了它使用的误差源。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch 谢谢、  
    如何知道功率精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ohad、

    数据表中有相应的规格(包括满量程测量下的整个温度范围):

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想仅在 25°C 下知道该规格、

    如果我进行校准并仅在 25 度下工作、情况是否会得到改善?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    抱歉、我们仅在 25°C 中对此进行了说明。 但是、功率结果是 VSHUNT 测量和 VBUS 测量的乘积、因此您可以单独查看这些误差、以了解功耗计算的预期结果。  

    如果要通过使用 校准后的电阻值来调整 SHUNT_CAL 值来进行增益校准、则此校准也会校准功率结果。 如果您通过后处理分流或总线电压来进行校准、则还需要将该校准手动应用于功率结果。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到 Vbus 测量值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ohad、

    这位于 VBUS 寄存器中:

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为了了解什么是功率精度、我需要使用 EVM? 我可以从计算器中提取该信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    您可以使用该计算器来查看分流测量的系统误差、然后 将 VBUS 的误差考虑在内来估算功率误差。 对于给定的电流和总线电压、功率误差为:

    此致、

    Mitch