This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:INA849 无法闪烁以替换 AD8421

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536597/ina849-ina849-can-not-bom-to-bom-to-replace-ad8421

部件号:INA849

工具/软件:

您好的团队、

我计划使用 INA849 替换 AD8421。 但 AD8421 的增益设置不同。

您有更好的建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我们没有增益公式与 AD8421 匹配的仪表放大器。 最接近的是 INA217、但引脚排列不同。 您能解释一下为什么替代产品需要使用相同的增益设置电阻器吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    因为我想与客户分享更多业务。 因此需要从 BOM 到 BOM。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    让我澄清一下我的问题 — 客户在使用 AD8421 切换器件时有哪些限制? 我们为 AD8421 提供了许多备选引脚对引脚器件、客户需要做出的唯一 BOM 更改是使用一个电阻器 (RG) 来匹配之前的增益。  

    如果他们能提供一些应用信息、我们很乐意帮助他们提供满足其需求的替代解决方案。

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    客户已使用 AD8421 来设计我们找到 opp 的 1。 我们为他们推广 INA849。

    但很遗憾、如果 想分享、这里有两个 BOM。

    非常有用、原因是电流检测测量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    遗憾的是、我们没有直接替代产品、因此可实现 与 AD8421 设计相同的 BOM。 如果您有现有的解决方案(增益设置应用信息)、我们可以提供有关它们可与 INA849 搭配使用的电阻器选项的信息。  

    此致、
    Ashley