This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:关于 OPA2187 的输入电压范围

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537852/opa2187-regarding-the-input-voltage-range-of-the-opa2187

器件型号:OPA2187

工具/软件:

您好的团队、

我有一个关于 OPA2187 的输入电压范围的问题。
在数据表的第 7 页上、在“输入电压范围“下、列出了 VCM(共模电压)最大值 (V+)- 2 。 这是正确的吗?

我的理解是、虽然该运算放大器具有轨到轨输出、但其输入等于 不是轨到轨 、导致输入范围更窄。 这种理解是否正确?

此致、

秋山智夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomo-San:

    在数据表第 7 页的“输入电压范围“下、VCM(共模电压)最大值如所示 (V+)- 2 。 这是正确的吗?

    是的、正确。  OPA2187 是 RRO 运算放大器、但不是 RRI 型。 下表显示了输入 VCM。  

    虽然此运算放大器具有轨到轨输出、但其输入为 不是轨到轨 、导致输入范围更窄。

    并非所有运算放大器应用都需要 RRIO 类型。 在本例中、OPA2187 为 RRO、它可以将输出电压摆动到接近电源轨。 如果 OPA2187 配置了增益(尤其是更高的增益)、则无需使用 RRI 运算放大器类型。

    如果使用 OPA2187 作为缓冲器、则除非增加正电源轨、否则根据输入 VCM 要求存在一定的输入限制。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond