请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA128 工具/软件:
您好:
我正在查找器件型号 INA128U 所用的模塑和贴装化合物的材料数据表。 PCN#20220802000 指示了以下模塑和安装化合物:
模塑化合物:4209640 和 4226323
安装复合组件:4205846 和 4147858
我的材料团队需要这些化合物的材料数据表来评估我们设计中的风险。 您是否要提供这些信息或帮助我了解如何请求这些信息?
我们过去可以提出此信息的支持请求、但我在网站上找不到该功能。
谢谢!