This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 和 UCC28950 之间的差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537828/ucc28951-difference-between-ucc28951-and-ucc28950

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

工具/软件:

我知道 UCC28951 是 UCC28950 的增强版本、但有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhao:

    唯一的区别是电流限制中的最大占空比。 UCC28950 的最大占空比在电流限制下为 90%、UCC28951 的最大占空比在电流限制下为 97%。

    希望这能回答您的问题。