This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:由于启动时的高浪涌电流导致 MOSFET 故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538079/ucc25660-mosfet-failure-due-to-high-inrush-current-at-startup

器件型号:UCC25660

工具/软件:

您好、

我们正在使用 UCC25660 评估 LLC 谐振转换器、并且我们已遇到由于启动时的高浪涌电流而导致的 MOSFET 故障。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  • 启动期间流经 MOSFET 的电流过大的可能原因是什么?

  • 是否有任何建议的设计实践来防止此类故障(例如适当的软启动配置,栅极电阻,VCC 电压钳位、缓冲电路 等)?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果您可以分享原理图和设计计算器、这可能有助于我们更好地了解情况。 一个可能的原因是 OCP 阈值设置过高 — 我们的逐周期电流限制非常快,其保护时间为 50ns。  

    请注意、我们现在提供  的 UCC25661 具有更多可用的功能选项、