This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:TL3016 的差分输入阻抗是多少?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536656/tl3016-what-is-the-differential-input-impedance-of-the-tl3016

部件号:TL3016

工具/软件:

您好:

我使用的是 TL3016。

如果+和 — 输入之间的电压差很大,则输入电流会很大。

您能告诉我输入的差分阻抗是多少吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okahara-San

    感谢您的发布。  在 VCC + 1.5V 和 VCC - 1.5V 的输入工作电压范围内、输入偏置电流在 6uA(典型值)下相当平坦。

    通常、比较器会提供输入偏置电流、因此设计人员 需要知道输入的适当电阻、以满足其系统精度要求。

    电阻两端的偏置电流下降本质上看起来像输入失调电压。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck

    感谢您的答复。

    我还认为、如数据表中所述、偏置电流约为 6uA、但当我实际向+输入输入 3.5V,向 — 输入输入 1.75V 时、+输入侧的输入电流约为 15uA。 (当-输入端的电压较高时,相当于数据表中规定的偏置电流。)

    电流会因为这样的输入电压差而增加、是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okahara-San

    我要离线使用此演示、因为我们正在积极开发下一代版本、并且正在尝试了解用例。  Forest 和我们的设计人员应该能够根据他们对输入结构的了解帮助回答问题。  当您收到我的电子邮件时、请回复并提供您的工作电压和准确的设置(首选原理图)。  谢谢、Chuck