This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:使用单电源仿真模型时出错

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537024/tlv6001-error-simulating-the-model-using-single-power-supply

器件型号:TLV6001
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

我使用以下特定器件: TLV6001IDCKT。

我尝试使用 sboma17d 仿真文件对电压检测电路进行仿真。 我想使用该元件的单电源配置+3.3V、GND。  

当我使用 Altium Simulator 运行此模型时、我收到 CALCUALTE 直流点错误失败。 但当添加–5V 电源而不是 GND 时。 但它会进行仿真、但无法获得所需的输出。 我随附了一张电路图像。  

如何使用单电源进行仿真?

VCMADC 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到了与电源电压相关的收敛问题、但未显示元件值(增益)、输入电压以及 添加负 5V 电源的结果?  

    请确保输入差分信号具有正确的极性: VOUTP > VOUTN

    尽管 TLV6001 输入共模电压范围几乎是轨到轨的、但运算放大器的输出都无法完全达到其轨、对于 TLV6001、2k 负载在任一电源轨的 300mV 范围内(请参阅下面的 AOL 条件)。  因此、在 Vin_diff = 0 时、输出无法达到理论上的接地、可能会出现收敛问题。

    TINA-TI 将在此类非线性条件下收敛(如下所示)、但其他仿真器(如 Altium)可能不会收敛(您应寻求 Altium 支持团队的帮助)。

    下面我附上了 Tina-TI 仿真文件。  您可以点击以下链接下载免费的模拟器副本: https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../TLV6001-diff-amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用–5V 电源得到的值。 我的理论计算仅基于 3V3 电源、 它表明 引脚 4 处的输出应约为 2.35V、但我得不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VOUT_P 高于 VOUT_N 输入时、输出将为正电压、因此无需负电源轨。  话虽如此、我不确定您如何确定输出为 2.35V、因为电路的增益由 R3/R1 之比 (G=1.5) 决定

    VOUT = Vref +(Vin_diff*gain)

    因此、您仿真的 772.8mV 输出是正确的、而 Vos 导致的误差为 1.8mV — 如下所示。

    请注意、交流带宽将受到 R1||C1 形成的低通滤波器的限制 — 请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我已经找出了问题. 此器件之前的电路存在问题、并且没有为该部分电路输出所需的输入范围。

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能帮你。  祝你好运!