This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:MSL

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537167/tlv9062-msl

器件型号:TLV9062

工具/软件:

大家好!


MSL 级别因是否包含 G4 而异。
因为它们是同一个 IC、所以我认为没有任何区别、但这是个拼写错误吗?
如果它们不同、请告诉我原因。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9062IDGKR 是在多个组装地点制造的、具有不同的引线镀层和 MSL。 表中显示的 MSL 只是最坏的情况;实际上、您可能会遇到带有 MSL 1 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TLV9062IDGKR 的质量、可靠性和封装数据下载中、Level-1-260C-UNLIM 说过。
    以下哪一项是正确的、或 2 级–260C-1 年?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所选装配地点的值正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji-San、

    克莱门斯是正确的。

     https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV9062IDGKR

    如果在右上角的组装地点选择“EXT MFG“、则会看到 MSL 发生变化。 Malacca 装配现场为 1 级。

    组合表(如数据表)上列出的 MSL 是最坏情况(2 级)。

    无论包装盒/卷盘上显示的 MSL 级别是该批次的实际 MSL、应遵循、因为来自 Malacca 的较旧材料可能是 2 级。

    我们建议您将材料视为 2 级材料。