This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:在 PSpice for TI 中仿真 LMH5401 时、增益与理论计算结果不一致。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536737/lmh5401-when-simulating-lmh5401-in-pspice-for-ti-the-gain-is-inconsistent-with-the-theoretical-calculation

器件型号:LMH5401

工具/软件:

我在 PSpice for TI 中执行了电路的交流仿真、增益仅为 17dB。 不过、根据理论计算、增益应为 GAIN=(175+25)/50=4。 造成这种差异的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

     根据上述原理图、您使用哪些节点来计算增益?

    我看到电源电压有问题。 LMH5401 支持最大 5.5V 电源电压

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我更换电源、然后问题就解决了。