This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:最大单端输入信号?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1536421/lmh6882-maximum-single-ended-input-signal

器件型号:LMH6882

工具/软件:

大家好、

LMH6882 数据表列出了 2Vppd 的最大差分输入摆幅。 不过、我并不会立刻清楚最大单端输入信号是多少。

此外、是直接在 INMS 和 INPS 之间测量的信号、还是从 INMS 测量到基准电位的信号(例如包括端接电阻器上的压降)?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    对于单端输入引脚、最大值为 1Vpp。 差分和单端引脚的规格直接在引脚本身读取。 这意味着对于 INMS 引脚上的单端信号、该输入引脚上的最大电压需要为 1Vpp 或更低。

    此致、

    Ignacio