This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:此设备报告的任何其他问题。 客户从我们处订购、并表示失败。 客户通过另一个经销商订购了更多的产品、工作正常

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537144/op07-any-other-issues-reported-with-this-device-customer-ordered-from-us-and-states-they-failed-customer-ordered-more-thru-another-distributor-and-they-worked-fine

部件号:OP07

工具/软件:

我们收到了终端客户的反馈、即 MPN OP07CP
从您那里购买的销售订单号为 274868112
非功能部件。 我们的客户移除并更换零件
他们从另一个经销商处购买、并且在更换零部件后、即为
电路板现在正常工作。 您是否收到其他问题报告
这个器件型号是什么?

上提供给我们的日期和批次代码供您参考
这些零件的装运单为:2511 和 5054590WCI。 如果有、请告知我们
您还收到了关于这批零件的其他投诉、如果有的话
我们为解决这一问题而应采取的任何具体后续步骤
与我们的客户达成解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    您是否收到过其他问题报告
    使用此器件型号?

    由于晶圆制造厂的变更、OP07C/D 最近发布了 PCN、请参阅以下链接。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5701/PCN20231031008.1.pdf

    在 OP07C/D 产品中、PCN 之前和 PCN 之后之间存在细微差异。 如果您能提供现有的原理图、我可能能够检查电路、并提供略微不同的补偿、以使设计保持稳定。

    如果您不想在公共论坛上发布原理图、请通过 E2E 发布“友谊“申请。 在 E2E 私人消息传递通信建立后、我们可以交换电子邮件信息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Raymond。