This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:LMH6321MRX/NOPB 原理图审阅。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532227/lmh6321-lmh6321mrx-nopb-schematic-review

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件:DAC7716THS3091

工具/软件:

尊敬的所有人:

我打算使用 LMH6321MRX/NOPB IC 设计缓冲器电路以放大 DAC 输出电流。 负载至少需要 150mA 输出电流、 我正在使用以下连接测试 IC。  

引脚 1、2 和 8 保持开路。  

分别通过一个提供给公共接地的 1uF 电容器向 IC 引脚 7 和 4 提供+10V 和–10V 电压。
3.3V 作为 IC 引脚 3 的输入、引脚 6 连接到负载发生器。  


随着负载电流从 0 增加到 100mA、90mA 负载下的电压逐渐从 3.3V 降至 2.8V、但在 100mA 负载下、电压降至 0V。 IC 数据表规定、它最多可以提供缓冲器的 300mA。 我在连接中是否遗漏了一些内容?  

此外、我是否可以提供+/–15V 电压、因为我还需要对更高的电压进行电流放大? 对于放大负电压、我是否必须遵循任何特殊注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    在这些电源电压下、不应出现这种情况。 当您拉取更大的电流时、应该会预期输出摆幅会减小、但在这些电平下不会如此。 我想知道您是否可能为电源设置了电流限值、是否已达到限值? 您可以将此器件设置为 +/–15V、应该没有问题。 例如、如果在输入端设置–3.3V、同样的思路也适用。 注意不要在任一输入极性下达到器件的输出范围。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio

    我之前将电流限值设置为 0.1A、将电流限值增加到 1A 后、该器件现在运行不会出现任何关断问题。

    不过、我仍在观察到输出端存在压降。 为了进一步研究、我在输出端连接了一个 33Ω 电阻器、并施加了 3.3V 的输入电压。在这种情况下、我在输出端测得了大约 0.6V 的压降。 该压降是否是放大器的常见行为?   

    谢谢、此致
    Sudhir D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudhir:

    为了清楚起见、您现在是否将 33 欧姆负载接地而不是使用负载发生器? 当设置 3.3V 输入时、您测量的是该 33 欧姆负载上的 2.7V 直流信号。 是否仍要将电源电压设置为+/–10V。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:


    是的、我将 33Ω 电阻器接地、而不是使用负载发生器。

    我已将电源电压设置为±15V、这处于 IC 的工作范围内。 我还使用另一个 IC 进行了测试、并观察到了相同的行为:施加 3.3V 输入时、33Ω 负载上的输出降至大约 2.6V 至 2.7V。

    如果您认为还有其他问题需要我检查、请告诉我。

    谢谢、此致
    Sudhir D


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    感谢您确认您的配置。 我认为该压降较大是器件内部输出阻抗两端的压降所致。 该器件的输出阻抗约为 4.3 Ω、对于您拥有的负载、您可以通过该内部电阻预计压降约为 0.38V。 看到这会增加输出误差的另一个原因是器件的电压增益。 对于此器件、在负载条件 (200mA) 下、内部增益降低到大约 0.92V/V 我相信正是这两件事的结合导致了这一下降。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我是否可以避免该压降、因为我想将该 IC 作为 DAC7716 输出的放大器来实现。 我的要求是通过缓冲器而不出现任何下降、至少获得 150mA 增益。 是否有办法使其与 LMH6321MRX/NOPB 配合使用?
    如果没有、您能否提出替代解决方案。

    谢谢、此致
    Sudhir D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudhir:

    一种方法是实施 复合放大器电路来解决该压降以及由于器件处于开环状态而产生的其他直流误差。 由于没有反馈、因此系统不会像具有负反馈的标准放大器电路中那样纠正此类误差。 我们提供了值得为您的应用考虑的 THS3091。 如果您想快速测试此器件的性能、我们还销售用于此器件的 EVM。

    此致、

    Ignacio