This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2317-Q1:更改引线框表面粗糙度

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533559/opa2317-q1-change-on-the-lead-frame-finish-to-rough-surface

器件型号:OPA2317-Q1

工具/软件:

您好、我知道一些 OP AM IC 的引线框镀层有所改进、更改为“粗“镀层、 您能告诉我们哪些元件/系列受到此更改的影响、以及实施此改进的日期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    您所指的更改是否有任何 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧孝豪
    不、我们没有收到任何 PCN、这是问题的一部分、我们没有收到任何有关此变更的正式通知
    当我们抱怨一些单位在导联中有褪色的颜色,我们收到了这个演示文稿。
    请看一下、让您知道自己的想法。
    此致
    Luis R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    我不相信您提到的演示文稿正确地附在帖子上。  请尝试重新附加、另外还应提供准确的可订购器件型号、以便我们可以验证 PCN 状态。  我们中的许多人将在周末休息、但我们将在返回星期一后回顾。

    谢谢、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Roughen-LeadFrame-Auto-Customer-Info-Pack.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我刚刚尝试再次上传演示文稿、希望这次成功。
    我们遇到问题的 TI 器件型号是 OPA2317QDGKRQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1.-TI-lead-frame-improvement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    感谢您的回复、是的、已加载。

    我们正在度假、当我们返回星期一时、我们将会进行回顾。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    OPA2317QDGKRQ1 在 7/29/24 上收到了 PCN 20240725001

    此 PCN 用于将 MLA 认证为特定器件的附加封装测试场地

    我看到您提供了有关 粗糙引线框的附件、这是我们针对汽车器件的做法。  我们 OPAx317-Q1 系列中的所有器件都使用粗糙的引线框。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chuck。 对于受影响的系列、实施日期和 PCN 现在已经足够。
    此致