This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA790B:并联使用 INA790B 和替代解决方案以进行 140A 峰值电流检测

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA790B, INA281, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538075/ina790b-parallel-use-of-ina790b-and-alternative-solutions-for-140a-peak-current-sensing

器件型号:INA790B
主题中讨论的其他器件: INA281INA240

工具/软件:

您好、

我们目前正在在以下条件下评估适用于电流检测应用的 INA790B:

■应用要求

  • 持续电流:35A

  • 峰值电流:140A(持续时间短)

  • 信号带宽:1MHz

我们感谢您对以下方面的反馈:

  1. 是否可以并联连接多个 INA790B 器件以将可测量电流范围扩展到超过±75A 限制?
    例如、在多个分流路径之间拆分电流并单独处理输出或在系统中将其合并。

  2. 如果 INA790B 不适用于此配置、您是否可以推荐任何使用外部分流电阻器进行高电流测量(例如,140A 峰值)的替代 TI 解决方案?
    我们对具有相似 PWM 抑制性能和带宽的器件特别感兴趣。 可能的候选产品包括 INA240、INA281 等

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1. 是的、可以并联多个 INA790 以进行负载共享
    2. 对于外部分流器解决方案、INA241 在速度方面是等效的。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好广。

    是的、可以并联多个 INA790 以进行负载共享

    分流器的变化是否会导致并联出现问题? 还是不需要担心?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    与并联多个分流电阻器类似、多条路径之间的电阻会发生变化。

    热 属性应该有助于消除电流分布、即 INA790B 内部分流器具有正温度系数、这有利于实现这种平衡。

    此致

    广