This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:2 个堆叠器件的布局

Guru**** 2864900 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537873/amc3301-layout-for-2-devices-stacked

部件号:AMC3301

工具/软件:

您好团队:

我的客户正在为 AMC3301 设计布局、他们已阅读应用手册 (SBAA515A)。

在 SBAA515A 的图 4-3 中、每个 AMC3301 的 HGND 由过孔连接、并以绿色箭头突出显示。

我的客户想知道连接两个 HGND 的原因。
它是否有助于提高 EMI 性能?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您的客户是谁?

    由于接地平面较小、因此共用同一个接地端对 EMI 性能有所帮助、这也是连接接地端的原因之一。 该布局更好的 EMI 性能的另一个部分是堆叠器件放置本身。  

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva-San、

    感谢您的回答!

    我不想在开放主题中披露客户名称、因此我会向您发送电子邮件。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Kei!

    现在关闭此主题、并查看您的电子邮件。

    此致、

    Eva