This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3802:有关 TLV3802 输入电压范围和仿真行为的阐释

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537841/tlv3802-clarification-on-tlv3802-input-voltage-range-and-simulation-behavior

器件型号:TLV3802

工具/软件:

我们目前正在评估  TLV3802  高速比较器、用于我们的其中一种设计。 根据数据表、指定的输入共模电压范围是根据得出的  VEE + 1.5V  最终目的  5.25V 。 不过、在使用您提供的 SPICE 模型进行仿真期间、我们观察到即使输入电压低至、器件似乎也能正常工作  0.5V

我们要确认以下几点:

  • 在仿真中、TLV3802 在输入电压低于建议共模范围的情况下运行时是否出现预期行为?
  • 器件能否在实际硬件中在这些较低的输入电平下可靠运行、或者这种行为是否仅限于仿真模型?
  • 在指定的输入范围之外工作时、我们是否应该了解任何风险或限制?

非常感谢您就此问题提供的指导、因为这有助于我们确保电路设计稳健可靠。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    首先、  TLV3802 的输入共模电压范围为从 Vee+1.5V< VCM <Vcc(见下文)。

    其次、 如果未指定 Vee 电压是多少、就无法回答您的 0.5V 输入是否可以接受的问题。

    第三、绝不应违反指定的输入共模电压。  换句话说、 您应该遵守数据表规格、而不是宏模型性能。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您迅速而清晰的回答。

    为了阐明我们的仿真设置:我们已配置  VEE = 0V (GND)   VCC = 5V 、它与典型的单电源配置一致。 在此设置中、数据表指定的输入共模电压范围如所示  VEE + 1.5V 至 VCC 、即:  1.5V 至 5V

    但是、我们的应用需要比较器来检测低至的电压  0 伏 、超出建议的范围。 为了适应这种情况、我们正在考虑进行供应  VEE =–1.5V 这会将输入共模范围转换为  0V 至 5V 从而包括我们所需的工作点。

    请确认:

    • TLV3802 是否使用来运行  VEE =–1.5V 且 VCC = 5V  是否可以接受并且处于器件的建议额定值范围内
    • 为 VEE 使用负电源时、是否有任何具体的注意事项或限制?

    感谢您提供指导以确保我们的设计稳健并符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Vee 电源降低到–1.5V 可解决输入共模电压问题、但无法将 Vcc 保持在 5V 、因为这会超过 5.25V 的最大总电源电压 Vcc-Vee;这意味着当 Ve=–1.5V、最大 Vcc=+3.75V 或更低时。  如果您无法适应这种情况,则需要选择另一个器件 — 请参阅下面的。