This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4314:运算放大器的输入阻抗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4314, TLV4333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538450/opa4314-input-impedance-of-op-amps

器件型号:OPA4314
主题: TLV4333 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我要设计一个放大器/缓冲器来测量生物信号 (EEG)、因此需要 1。 高输入阻抗 (>100M) 2. 超低噪声  (<<10uVpp @ 0.1Hz 至 10Hz) 3. 低成本 4. 低功耗 (~1mA)。 不过、我发现 OPA4314 器件在大多数器件中均符合规格。 但我找不到它的输入阻抗。  请有人提供我吗? 提前感谢您。 此外、如果是任何更合适的放大器/缓冲器、请建议。  最后一个问题是、将来如果我想了解任何运算放大器输入阻抗、如何先估算其值? 也许它与输入偏置电流有关吗? 或者、我是否总是需要寻求支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kan、

    有关输入阻抗、请查看 IIB、尤其是 IIB 与 VCM。  100M 为 10nA/伏;因此、任何 CMOS (PA) 放大器都可以使用。

    0.1Hz 至 10Hz 为 5uV、实际上并不远小于 10。 请记住、此噪声以输入为基准。

    我推荐使用 TLV4333。