This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:询问在输出引脚和输入引脚 5 之间使用电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TLC2574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538524/tl082-ask-the-usage-of-capacitor-between-the-output-pin-and-input-pin5

器件型号:TL082
主题: TLC2574 中讨论的其他器件

工具/软件:

我与 C192 电容器混淆、C192 电容器将产生 TL082 输入信号的正反馈。

通常、我们设计电路时将避免正反馈、否则将导致电路不稳定。

我想看看您的支持为什么此电路将在输出 PIN 和输入 PIN5?中使用 C192 (100nF)

从 TL082 或 TLC2574 元件?Ω 了解任何问题

该电路 使用了很多年、没有问题。